This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎ Tools/TMS570LC4357:使用 Ultra Librarian 的 ZWT .bXL 文件出错

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357, DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690467/webench-tools-tms570lc4357-error-with-zwt-bxl-file-using-ultra-librarian

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件: DP83630

工具/软件:WEBENCH 设计工具

当使用 Ultra Librarian 将 TMS570LC4357_ZWT_337.BXL 文件导出到 Altium Designer 时、我收到下面有关 ZWT 文件的错误。  我认为我正确遵循了这些说明、因为 导出 TMS570LC4357_ZWT_337 .bxl 文件时没有出现错误。 然后、pcb.library 和 schemaic 库为空。感谢您的任何建议。  


焊盘样式"EX13p78Y13p78D0T"是一种复杂的样式、将被跳过。
封装"ZWT337"需要焊盘样式"EX13p78Y13p78D0T"、并将被跳过。
组件"TMS570LC4357_ZWT"需要占用空间"ZWT337"并将被跳过。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚从以下位置下载并安装了 Ultra Librarion 8.x.xx  :。

    我从下载了 LC4357 BXL 文件

    打开 Ultra Librarion、点击"LOAD DATA"以打开 LC43xx.BXL 文件:

    左侧面板是 BGA 封装、右侧面板是原理图符号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.从主窗口中选择工具:

    2.单击"Export to Selected Tools"、该文件将保存到   C:\UltraLibrarian\Library\exported\Concept 2018-05-17_14-32-19\2018_05_17_14_32_19

      此外、还会生成一个指令并将其保存在 readme.txt 中


     

    这些是用于 CAD 的 TMS570LC4357的导出文件和文件夹  


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请按照以下步骤操作:

    步骤1:-在安装新版本的 UltraLibrarian 软件 ZIP:77MB 之前,您必须执行以下操作

    • 确保已卸载本地计算机上所有以前版本的 UltraLibrarian。
    • 完全删除本地计算机上以前版本的 UltraLibrarian 目录(C:\UltraLibrarian)。
    • 管理员模式下下载并运行可执行文件、然后在本地计算机上的 c:/UltraLibrarian 中安装 UltraLi Brarian 软件。

    步骤2:-单击所需的部件并打开文件以启动 Ultra Librarian。

    步骤3:-按照 Ultra Librarian 中的说明进行操作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。
    我执行了上述操作、但我选择了 Altium、然后选择了第3步、文件、如下所示

    秘书长的报告
    ********* 重要说明遵循********
    秘书长的报告

    所有文件都导出到:C:\UltraLibrarian\Library\exported\Altium \2018-05-18_07-03-29\2018-05-18_07-03-29


    要将新库零件导入到 Altium 中、请执行以下步骤:

    1.首次运行 Ultra Librarian 导出后、
    您需要将以下文件复制到其中的区域
    您可以在以后的所有翻译中访问它们。 它们是脚本
    需要能够找到的文件。
    a. UL_FORM.DFM
    b. UL_FORM.pas
    C. UL_Import.pas
    d. UL_Import.prjScr

    2.需要从 Altium 中运行上述脚本文件。
    这可以通过依次转到"File"、"Open"和"Select"来完成
    UL_Import.PrjScr 文件存储在上面。

    3.从已加载的新项目中选择 UL_FORM.pas 文件,
    然后从下拉菜单中选择 run. 您需要选择
    该表单。 运行表单。

    3.运行脚本时,它将要求您提供的文件名
    要运行的 Ultra Librarian 文件。 您应该选择最新的文件
    使用生产日期代码(例如2010-02-17_23-12-34.txt)生成。

    4.该脚本将打开一个新的集成库项目并导入
    其中包含 Ultra Librarian 数据。 完成后、会显示一个消息框
    将弹出表示导入已完成。

    如需了解更多相关信息、请访问此站点:
    www.accelerated-designs.com/.../Altium_import.html

    有关视频教程、请访问:
    http://youtu.be/pih50yx9HYU


    将符号"TMS570LC4357_ZWT_337"重命名为"TMS570LC4357_ZWT"
    将符号"TMS570LC4357_ZWT_337_D"重命名为"TMS570LC4357_Z00"
    将符号"TMS570LC4357_ZWT_337_00"重命名为"TMS570LC4357_Z01"
    将符号"TMS570LC4357_ZWT_337_A"重命名为"TMS570LC4357_Z02"
    将符号"TMS570LC4357_ZWT_337_C"重命名为"TMS570LC4357_Z03"
    将符号"TMS570LC4357_ZWT_337_01"重命名为"TMS570LC4357_Z04"
    将符号"TMS570LC4357_ZWT_337_B"重命名为"TMS570LC4357_Z05"
    组件"TMS570LC4357_ZWT_337"重命名为"TMS570LC4357_ZWT"


    Ultra Librarian Lite 8.2.179流程报告



    TextStyle 计数:24.
    Padstack 计数:1.
    模式计数:1.
    符号数: 7.
    元件数:1.

    导出

    焊盘样式"EX13p78Y13p78D0T"是一种复杂的样式、将被跳过。
    封装"ZWT337"需要焊盘样式"EX13p78Y13p78D0T"、并将被跳过。
    组件"TMS570LC4357_ZWT"需要占用空间"ZWT337"并将被跳过。

    在 Altium 中打开时、库为空、但我选择了其他器件、例如 DP83630、没关系。
    谢谢、此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有安装 Altium、因此无法进行测试。 您是否尝试过其他 Hercules 器件、例如 TMS570LS3137ZWT?