This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SAFETI-HALCOGEN-CSP:符合 CSP 标准是否需要 HIL 来设置 I/O 器件的输入和读取输出?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, SAFETI-HALCOGEN-CSP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690209/safeti-halcogen-csp-does-csp-compliance-require-a-hil-to-set-inputs-and-read-outputs-from-i-o-devices

器件型号:SAFETI-HALCOGEN-CSP
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

我正在尝试弄清楚 SAFETI-HALCOGEN-CSP 生成的单元和函数测试是如何工作的。  为了测试 HALCOGEN 驱动程序是否正确、我希望必须使用某些特定器件设置特定输入、并看到驱动程序会读取这些输入、然后设置特定输出并使用某些外部器件从物理 I/O 中读取它们。

CSP 用户手册没有提到配置任何类型的 HIL 系统、那么如何验证测试结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    我已将您的问题转交给我们的软件专家。 他们很快就会回来。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Justin、

    HALCoGen CSP 中的大多数测试都是环回测试。 它们不需要任何外部引脚连接。

    谢谢、此致、
    Veena