This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L01EVM 接口和驱动程序有问题?

Guru**** 2578645 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L01EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687961/ads127l01evm-interface-and-driver-problem

主题中讨论的其他器件:ADS127L01EVM

大家好、

我在使用 ADS127L01EVM 时遇到一些接口问题、然后运行 LM 闪存编程器、但找不到 USB DFU 接口?
我现在该怎么办?
谢谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     转至可执行文件 LMFlash.exe 并尝试以下操作、查看其是否适用于。

    右键单击-> Properties (属性)

    兼容性->检查兼容性模式

    选择 Windows 7、然后单击确定。

    启动程序(如果未加载固件、则只需插入 USB)

    DFU 现在应该是一个选项

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、
    查尔斯什么也不改变、我使用 Windows 10有问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我的同事将在这方面为您提供帮助。 同时、您能否尝试使用 Win7计算机。 如果卸载当前 LM 并在兼容模式下重新安装,是否会有所不同?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    我更深入地研究了这一点、我再次提出 Charles 的使用兼容模式进行安装的想法。 我还建议在卸载后首先重新启动 PC、然后仅在重新启动后、尝试以兼容模式进行安装。

    另一个选项是使用管理员权限运行程序。

    总体而言、这看起来与 Windows 相关、因为从器件管理器屏幕截图中可以看出、显示 DFU 选项似乎没有问题。

    此外、即使器件未连接到您的 PC、也应显示 USB DFU 选项。 它将无法找到器件。

    遗憾的是、我自己在 Windows 10上、没有遇到任何问题或无法重新创建问题、许多其他客户使用 Win 10、并且没有报告此类问题、因此我希望上述想法之一可以解决此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、
    遗憾的是、即使我在 Windows 7 PC 上尝试、也没有任何变化、我找不到 USB DFU。 您能给我提供 LM 编程器下载的其他链接吗?
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在本主题中与他人有相同的问题、
    e2e.ti.com/.../2423953
    这是他的解决方案、但我并不真正理解:

    “我只想在下面说明一下,因为它可能会帮助其他人:

    1.我首先在 PC 上激活了 LM Flash Programmer,并在“配置”屏幕中看到没有 USB 选项作为接口

    2.我已经为目标板加电,并通过 USB 启动了更新软件选项,这实际上意味着从目标端访问和激活 USB TivaWare 驱动程序。

    3.一旦将 USB 端口连接到我的 PC,在检测到 USB 端口活动后,LM 配置屏幕中的 USB 选项突然出现-从任何地方都不显示:-)。

    4.验证这不是一个奇怪的巧合,我从 PC 端口拔下了 USB 电缆,重新启动 PC 并重新启动 LM Flash Programmer -猜猜会怎么样? -现在提供了 USB DFU 选项,无需连接或激活任何 PC 外的设备....

    5. LM USB DFU 驱动程序似乎至少需要执行一次发现操作,在它允许它在 LM 配置屏幕上显示为有效接口之前,寻找 USB 驱动程序的 TivaWare 端..... 不要问我为什么… "

    你能向我解释一下吗? 第2步和第3步是什么意思?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在其他 PC 上尝试过,但 USB DFU 没有全部显示:(帮助我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    哇,我花了很多时间尝试找到这篇文章,因为我记得以前处理过类似的事情... 感谢您将其接地。 我将测试重新启动如何影响 Win10上的 LM Flash GUI、然后我将向您介绍建议的后续步骤以及2和3的说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Linh、

    遗憾的是、我无法重新创建确切的情况、我认为可能是因为我的系统中的所有 TM4C 器件都已正确设置为支持目的、因此无法完全匹配这种情况。  

    请允许我尝试回答您对第2点和第3点的问题、或许这些问题可以让您掌握足够的知识来解决您的问题

    [引用 user="Linh Nguyen21"]2. 我已为目标板通电,并通过 USB 启动了更新软件选项,这实际上意味着从目标端访问和激活 USB TivaWare 驱动程序。

    在本例中、我认为"目标板"意味着他的定制 TM4C 板、因为我们不会随该特定 GPN 提供评估套件。 他的其余意思是使用 来自 http://software-dl.ti.com/tiva-c/SW-TM4C/latest/exports/SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip 的 TivaWare 驱动程序更新他的 USB 驱动程序

    [引用 user="Linh Nguyen21"]3. 将 USB 端口连接到我的 PC 后,在检测到 USB 端口活动后,LM 配置屏幕中的 USB 选项突然出现-从任何地方都不显示:-)。

    我认为这一个更直接-当他将 USB 连接到 Win 10机器时、它正确检测到 USB、然后他的 LM Flash 更新以显示 USB DFU 选项。

    这种方法可能需要 TM4C 充当 USB 主机或设备、以便枚举要安装的驱动程序的 USB 端口。 我不确定该 EVM 是否已设置为支持该功能。 最好了解 EVM 中包含的 USB 功能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    我已经尝试在许多其他 PC 上安装 LM 程序、但仍然找不到 USB DFU。 因此、我认为问题是 LM 编程器设置或驱动。 您能给我提供 LM 程序下载的其他链接吗? 也许我会录制一个视频、介绍将模块连接到 PC 的步骤、然后您可以给我一些建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    LMFlash 编程器在其他100个用户中没有出现问题、因此我强烈怀疑这是根本原因。 鉴于您现在无法让 USB DFU 在其他 PC 上使用该 EVM、我怀疑 EVM 是问题所在。 不过,我不熟悉这方面的知识,所以我处在一个艰难的地方。

    您是否有任何可用的 TM4C LaunchPad?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、

    但是、我认为 USB DFU 接口是一个选项、因此即使我不正确地插入 USB 电缆、也必须出现这种情况? 但我在许多其他装有 Windows 7和 Windows 10的 PC 上安装了 LM 程序员、但 USB 选项仍然没有出现(我没有将模块连接到 PC、只是在其他 PC 上安装了 LM 程序员)。有什么想法吗? 我只需在20天内购买此模块、这是我第一次使用此 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Linh、

    从您之前链接的线程中、很明显、在 Windows USB 接口检测到正确的端口之前、可能不会出现 USB DFU 选项。 您拥有的 EVM 是唯一一款根据我们的知识无法解决此问题的硬件、因此我应该逻辑怀疑什么? 已久经验证的已知软件或我不知道的 EVM?

    从 TM4C 端开始、除非您可以使用 TI LaunchPad 复制此行为、我们在该 LaunchPad 上对硬件和预期行为有详细了解、否则无法进一步支持此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ralph、
    我不知道为什么、但现在一切都正常。 我在 Windows 8上安装驱动程序和 LM 编程器,然后在 Windows 10上重新连接,它可以正常工作!!!,这是一个神奇的:)

    非常感谢您的支持!