This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUV Nord 认证

Guru**** 2478765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690308/tuv-nord-certificate

是否计划更新 QRAS AP00213 - SafeTI -功能安全软件开发流程的过期认证?  

经理提供

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Greg、

    此证书表明我们的软件开发流程符合 ISO-26262标准。 软件没有更新、因此我不知道我们是否需要更新它。 我将咨询我们的营销经理。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Greg、

    我没有更新证书的计划。 我们的软件团队仍然遵循与通过认证的新产品相同的开发流程。