This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570:用于安全应用的 Cortex A-8

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: AMIC110, PROFIBUS

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686042/tms570-cortex-a-8-for-safety-applications

主题中讨论的其他器件:AMIC110PROFIBUS

大家好、

正如 Joe 先生在上述主题中提到的、是否计划在 TMS570安全微控制器中集成 EtherCAT 支持?

请告诉我们。

此致、

S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们可以将 PRU-ICSS 添加到用于工业通信和电机控制的新器件(具有 TMS570内核)中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    计划何时发布此新器件(具有 EtherCAT 的 TMS570)?
    实际上、Jose 先生在2012年发表了评论(原始问题)。

    此致、
    S.Saravanakumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉、我目前不知道答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果可能、您能否将此问题转发给业务开发/营销团队?
    我们想知道、是否计划在不久的将来为采用 EtherCAT 的 TMS570 MCU 提供任何路线图?
    感谢您的支持。

    此致、
    S.Saravanakumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它将在不久的将来不再提供。 还有另一种替代解决方案:TMS570 + Sitara (AMIC110)。
    www.ti.com/.../AMIC110

    SPI 用于 TMS570与 AMIC110之间的通信。 AMIC110提供完整的 EtherCAT 从站和堆栈。AMIC110基于软件/固件的架构和 PRU-ICSS 工业通信套件可扩展以支持多种工业以太网和现场总线通信标准、例如 PROFINET、PROFIBUS 和 EtherNet/IP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    感谢你的答复。
    我们能否将 AMIC110单独用于 EtherCAT 从站安全应用(不使用 TMS570微控制器)?

    此致、
    S.Saravanakumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是的、您可以。 但您可能需要2个并联器件以实现冗余。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请提供图片说明吗?

    此致、

    S.Saravanakumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    不、我没有。 请参阅 IEC 标准的材料。