This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:仿真器和 ICDI 之间的差异

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688489/tm4c123gh6pm-difference-between-the-emulator-and-icdi

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXLMSP-EXP430G2

你(们)好。

MSPEXP430G2中提供的仿真与 EK-TM4C123GXL 上的 ICDI 有何区别?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    对 MSP EXP430G2产品不是很熟悉。 我认为 MSP-EXP430G2板载调试探针提供了几个由一个名为 SpyBi-Wire 的2线制 JTAG 接口启用的特性。 有关 MSP430处理器支持的调试探针的详细信息、请参阅 www.ti.com/.../slau647l.pdf 或将您的问题发布到 MSP430论坛。
    EK-TM4C123板上的 ICDI 是一个基于 JTAG 的调试探针。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    请将您有关 MSP-EXP430G2的问题发布到 MSP 论坛、网址 为 e2e.ti.com/.../。 我们对 MSP430产品的了解不多、因为该论坛仅支持 TM4C 器件。 正如我提到过的、TM4C Launchpad 中的 ICDI 是一个基于 JTAG 的调试探针。