This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1224:HalCoGen 没有改变 SPI 波特率、这是一个错误吗?

Guru**** 2777545 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690715/tms570ls1224-the-halcogen-have-not-changed-the-spi-baudrate-is-it-a-bug

器件型号:TMS570LS1224
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

你(们)好。 当我改变 Halcogen 的波特率时、Halcogen 应该改变 spiREGx -> FMTx 的预分频位。 但是,我看到驱动程序源代码始终保持在 spiInit()中的79U,这是错误还是其他问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Joe、

    测试的。 它会生成正确的值。 请确保使用相同的 SPI 和相同的 FMT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、很抱歉、我正在查看不同的 spiREG、谢谢。