This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GE6PM:特定的引导加载程序示例

Guru**** 2926660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690630/tm4c123ge6pm-specific-bootloader-example

器件型号:TM4C123GE6PM
主题中讨论的其他器件:DK-TM4C123G

您好!

您是否有特定于较小 TM4C123G 芯片的引导加载程序示例?  

所有当前找到的引导加载程序代码都是指带有集成 ROM 的较大芯片、因此并不是真正合适的。  

我们特别尝试实现一个小型引导加载程序、该加载程序可以执行从 SPI 到闪存的应用程序复制(然后重新引导)、但我们在进行闪存分区时遇到困难、以允许代码在重新闪存的同时从闪存执行-感谢您的任何帮助!  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mathew、您好!

    我们实际上确实有一些用于 TM4C123G 器件的引导加载程序示例、但它们不在 TivaWare 中的 LaunchPad 示例下。

    请在以下位置查看 TivaWare:[INSTALL Path]\TivaWare_C_Series-2.1.4.178\examples\boards\dk-tm4c123g、您将找到适用于 TM4C123G 器件的 USB 和串行引导加载程序示例