This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:CAN 收发器在 CRC 故障时的运行

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690280/tms570ls3137-operation-of-can-transceiver-on-crc-failure

器件型号:TMS570LS3137

当接收到一个传入消息的 CRC 与计算得出的接收数据的 CRC 不匹配时、CAN 模块检测 CRC 错误(在错误和状态寄存器(DCAN ES)中的 LEC 域(位2-0))。 CAN 收发器是否会处理 CRC 故障、或者它希望应用程序处理 CRC 故障? 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagadish 您好、

    每当检测到 CRC 错误时、都会从 ACK 定界符后面的位开始发送错误标志。 这由 CAN 模块自动完成。