This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:用于 SCI 模式中 LIN 的 Halcogen 配置来生成中断

Guru**** 2779405 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/689941/tms570ls3137-halcogen-configurations-for-lin-in-sci-mode-to-generate-interrupts

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、先生、

如上所述、我使用具有 TMS 器件型号的定制硬件。

有 LIN 模块和 SCI 模块。 我更喜欢仅用于调试目的的 SCI 模块。

SCI 模式中的 LIN、即 SCI2、用于与外部外设通信。  

请建议我使用 halcogen 配置、以在 sci 模式下启用 LIN 上的中断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    在 VIM 通道0~31中、请检查通道13或通道27以启用 LIN/SCI 中断
    在 SCI2中:启用要使用的任何中断(TX、RX 或错误中断)

    在 VIM 中启用中断后、将在 sci.c 中生成中断例程(ISR)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="QJ Wang ]Vivek、您好!

    在 VIM 通道0~31中、请检查通道13或通道27以启用 LIN/SCI 中断
    在 SCI2中:启用要使用的任何中断(TX、RX 或错误中断)

    在 VIM 中启用中断后、将在 sci.c 中生成中断例程(ISR)

    [/报价]

    您好、Wang、

    谢谢!  

    似乎我需要在启用 SCI 通知进行数据接收之前很早地指定"g_sciTransfer_t[1U].Rx_length"。

    谢谢、此致

    Vivek