This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM46L440:具有 FATF 的紧凑型闪存卡驱动程序

Guru**** 2478495 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN, TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/689221/rm46l440-compact-flash-card-driver-with-fatfs

器件型号:RM46L440
主题中讨论的其他器件:HALCOGENTMS320F28335

尊敬的 TI:

在我们的项目中、我们需要通过 MCU 的数据总线从 Compact Flash 卡获取配置信息、如何对 CF 卡驱动程序进行编码并将 FATF 移植到我们的应用中?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    如果 CF 支持 SPI 模式、则可以使用 HALCoGen 生成 SPI 驱动程序作为起点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但 CF 不支持 SPI 模式、我该怎么办?
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Frank、

    如果需要特殊的 CF 专用接口、我们的器件就没有这种接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CF 卡接口如下所示。

    如何将其与 TMS320F28335连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在您的原理图中读取 CF 所需的信号时、我认为 EMIF 不符合这些要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的产品系列中是否有集成了 CF 控制器的 MCU?
    此致、
    弗兰克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Frank、

    Hercules 器件不支持 CF。 我不确定 C2000、MSP430和处理器。 请将您的问题发布到 C2000和 MSP430论坛。