This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:电源管理模块与时钟域

Guru**** 2579605 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688674/tms570lc4357-power-management-module-vs-clock-domain

器件型号:TMS570LC4357

是否可以获得一些有关 PMM (电源管理模块)工作原理的附加信息?

在参考手册第5.1节中,它说:“关闭域只会关闭进入域的时钟。” 但是、当我查看数据表第6.6.2.2节时、时钟域和电源域不一定匹配。 那么、电源域和时钟域之间的链路是什么?

  1. 假设电源域(PD) 6已关闭。  PD6将域 ePWN、eCAP 和 eQEP 切换至 OFF。 然而、VCLK3进入 ePWN、eCAP 和 eQEP、但也进入 EMIF 和以太网。 那么、PD6会关闭哪个时钟?
  2. 假设 PD4已关闭。 如果之后打开 VCLKA2、PMM 是否会检测到错误?

我在 do-254 dal 的背景下提出一个问题、即需要正确停用未使用的函数的开发。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    电源域和时钟域之间没有一对一的关系。 例如、时钟域 VCLK3映射到电源域6 (ePWM、eCAP 和 eQEP)和电源域5 (以太网和 EMIF)。

    如果 P6关闭、到 eCAP/ePWM/eQEP 的 VCLK3路径被禁用、但是到 EMIF 和以太网的 VLCK3仍然打开。 要关闭 P4、您不必关闭 VCLKA2、只需禁用 P4中模块的 VCLKA2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="QJ Wang "]
    电源域和时钟域之间没有一对一的关系。 例如、时钟域 VCLK3映射到电源域6 (ePWM、eCAP 和 eQEP)和电源域5 (以太网和 EMIF)。

    如果 P6关闭、到 eCAP/ePWM/eQEP 的 VCLK3路径被禁用、但是到 EMIF 和以太网的 VLCK3仍然打开。  

    [/报价]

    这是否意味着时钟域和进入由 PMM 管理的域的时钟之间存在“切换”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我们可以将其视为由 PMM 电源域时钟启用/禁用寄存器控制的门。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据您的说法、我的理解是电源域和时钟域是两种独立的机制。 因此、通过禁用这两个(虽然不是必需的并且在可行的情况下)、模块被错误激活的可能性被减少。 这还应降低检测电源域故障的可能性(CCM-R5F -电源域监控器错误(第2组通道28))。 我的解释是否正确?
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    您的理解是绝对正确的。 时钟域和电源域是两种独立的机制。 请注意:

    在此器件中、电源域可以在三种可能的电源状态之一运行:打开、空闲和关闭。 导通状态是指时钟在电源域中活动运行的正常运行状态。 当时钟被关闭时、动态电流被从电源域中移除。 在该器件中、空闲和关闭状态具有相同的功率特性。 当进入空闲或关闭状态时、只有时钟从电源域关闭。 来自电源域的泄漏电流仍然存在。 请注意、将电源域置于关断状态不会消除此器件中的任何泄漏电流。