This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:LIN 经典校验和

Guru**** 2581525 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690172/tms570lc4357-lin-classic-checksum

器件型号:TMS570LC4357

您好!

来自《TMS570LC43x 16/32位 RISC 闪存微控制器技术参考手册》:

"经典校验和实现应始终用于保留标识符60至63;因此、在这种情况下、CTYPE 位将被覆盖。"

这是否意味着如果我发送一个介于60-63之间的 ID (例如使用 linSendHeader (LIN、linIdentifier))、我不需要更改 CTYPE 来支持经典校验和、而是由微控制器自动检测和覆盖?

最棒的

SA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SA、

    有两个校验和概念:经典校验和和增强校验和。 使用经典校验和时、仅保护有用的数据。 通过增强的校验和、有用数据和 PID 将受到保护。 增强校验和用于标识符0至59、与协议的2.0版一起生效。 对于保留的标识符(60~63)、它们应始终使用经典校验和。

    如果使用了保留的 ID 位、则 MCU 将自动覆盖 CTYPE。