This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM48L950:从 RM46xx 迁移到 RM48xx

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/689967/rm48l950-migrating-from-rm46xx-to-rm48xx

器件型号:RM48L950

您好!

我们使用 RM46xx 系列的应用之一将迁移到 RM48xx。
我们需要有关 RM46xx 至 RM48xx 之间勘误表更改的建议。

我们是否可以假设 RM48xx 的勘误表几乎与 RM46xx 类似?
正如我们在 RM46xx 中完成的权变措施一样、我们也可以对 RM48xx 使用相同的权变措施吗?

我认为 RM48xx 修订版 D 中修复的勘误表很少。
如果我们需要仔细处理 RM48xx 勘误表、请告知我们是否还有其他需要注意的事项。

此致
巴杜语

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Paddu、

    RM48有几个比 RM46更常见的问题。

    您需要注意以下不在 RM46器件中的问题:
    MibSPI:器件 #B074
    2.闪存包装程序:FMC#67、FMC#80
    SSWFF0221#35

    ETM、RTP 和 DMM:RM46没有这两个模块。
    ETM 和 RTP:Cortex-R4 #54、#56、#59、ETM_R4#16;和器件#B065
    DMM:DMM#16。 RM46没有此模块。