This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:带有 DMA 的 SCI,RX 不工作

Guru**** 2576925 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/690082/tms570ls3137-sci-with-dma-rx-not-working

器件型号:TMS570LS3137
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好!

下面是一个通过 DMA 测试 SCI Tx 和 Rx 的小型项目。 使用 SCI、而不是 SCILIN。

通过 DMA 进行的 TX 工作。 但是,通过 DMA 的 Rx 永远不会达到 dmaGroupANotification()。

在 main()中,我将轮询 由 dmaGroupANotification()清除的变量,以确定我是否收到 FRCNT 的 字节数。 (块传输应完成)

我还使用 halcogen 文件附加了该项目。

如果是 Rx、我会怎么做?

任何帮助都很好。 提前感谢您、

e2e.ti.com/.../4111.SCI_5F00_DMA_5F00_tx_5F00_working_5F00_Rx_5F00_not.zip

e2e.ti.com/.../1805.SCI_5F00_DMA_5F00_tx_5F00_working_5F00_Rx_5F00_not.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。 我的差。
    否 issueç