This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM57L843:最大 SPICLK 速率

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/689839/rm57l843-maximum-spiclk-rate

器件型号:RM57L843
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

您好!

RM57/TMS570LC4357上的最大 SPICLK 速率是多少? 数据表中指出、SPICLK 的最短时间为40ns (25MHz)、但我在26ns (37.5MHz)下成功运行是数据表错误还是37.5超出了支持的范围、我可以看到数据损坏? (我没有)。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitri、

    在室温下、它可能在30MHz 或更高时钟速率下工作良好、但不能保证。 在-40至125度的温度范围内、可保证25MHz 或更低频率工作。