This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C123GH6PM:中断无法在应用程序中工作

Guru**** 2577385 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/689547/ccs-tm4c123gh6pm-interrupt-can-t-work-in-application

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

在我使用引导加载程序刷写应用程序后、它可以从引导加载程序跳转到应用程序。 但中断无法在我的应用程序中工作。 当我在没有引导加载程序的情况下独立测试我的应用程序时、中断可以正常工作。 在跳转到我的应用程序之前、我想重新映射中断矢量表。

我的应用从0x0002f1e8开始。

此致、

Siva

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Siva、

    看起来您在这里制作了重复的主题: e2e.ti.com/.../689658

    我将关闭这个、我们将在较新的主题上回答您。