This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:GPIO 引脚的负载条件

Guru**** 2577155 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688275/tm4c1294ncpdt-load-condition-for-gpio-pins

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件: TM4C123

您好、先生、

我将设计一个连接到电路板的电源电路。 我已经介绍了有关电流限制的数据表。 他们特别提到了 GPIO 引脚的累积电流的每一侧。 在 TM4C1294NCPDT 数据表中、 页码 1822提到了 I/O 可靠性和页码 1823提到 GPIO 引脚的负载条件。 我无法理解、我需要为哪个引脚添加电容负载。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishitha、
    第1823页指定了数据表中发布的所有时序测量的各种引脚上使用的负载条件。 例如、如果您转到第1849页、不同驱动强度下的 GPIO 引脚的时序测量基于1823中提到的50pF 负载。 电容负载是您将从外部器件放置在引脚上的负载量。 如果您将负载限制在指定的限制范围内、则可以在指定的持续时间和工作温度范围内保证 I/O 可靠性。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、先生、
    我已经浏览过这些页面,但我还是有一点怀疑。 您能解释一下这种情况吗? 如果我选择将 RGB LED 连接到 PN0引脚、则意味着该引脚中将提供多少电流???
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这将取决于您在 PN0引脚上施加的负载。 GPIO 引脚可针对不同的驱动强度进行配置、例如2mA、4mA 等 驱动强度意味着 I/O 能够提供指定的电流(即2mA)、并且仍然保持数据表中指定的 VOH/Vol。 如果您连接到 RGB LED 中晶体管的基极、我认为它不会产生太大的电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    感谢您提供的信息。我有疑问  、我在此附上我计算出的电流消耗是对还是错。 我参考了 TM4C1294NCPDT 数据表第1821和1822页。 请帮助我从该容性负载值为50pF 的位置获取帮助。

    我有另外一个疑问、我已经根据第1880页计算了微控制器的电流消耗。 我只计算了85摄氏度下120MHz 的 Irun、Isleep、仅限条件 Vdd、VDDA 和外设=全部、包括 MAC 和 PHY、它是对还是错?? 我正在走正确的路…

    请澄清...

    由此给您带来的不便、我们深表歉意

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    数据表中提到的50pF 负载意味着有关 I/O 可靠性的假设基于使用50pF 负载。 并非数据表要求您在每个 GPIO 引脚上施加50pF 负载。 正如我提到过的、每个引脚上的负载量取决于您在引脚上放置的器件。 它可能小于50pF。 您需要检查外部器件的数据表。

    另请注意、在表27-9中、GPIO 电流限制数据基于设计仿真、未经生产测试。 您的电压稳压器能否提供所需的电流量?

    另请参阅第41页 GPIO 部分的 TM4C123系统设计指南。

    www.ti.com/.../spma059.pdf