This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎Tools/RM46L852:使用 Ultra Librarian 的 ZWT .bXL 文件出错

Guru**** 2576925 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LC4357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/689605/webench-tools-rm46l852-error-with-zwt-bxl-file-using-ultra-librarian

器件型号:RM46L852
主题中讨论的其他器件:TMS570LC4357

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

当使用 Ultra Librarian 将.bxl 文件导出到 Altium Designer 时、我收到以下有关 ZWT 文件的错误。 我有什么问题吗?  我认为我正确遵循了这些说明、因为导出 PGE .bxl 文件时不会出现错误。 然后、pcb.library 和 schemaic 库为空。感谢您的任何建议。  


焊盘样式"EX13p78Y13p78D0T"是一种复杂的样式、将被跳过。
封装"ZWT337"需要焊盘样式"EX13p78Y13p78D0T"、并将被跳过。
组件"TMS570LC4357_ZWT"需要占用空间"ZWT337"并将被跳过。