This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CCSTUDIO-TM4X:CCSTUDIO-TM4x 安装

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/689316/compiler-ccstudio-tm4x-ccstudio-tm4x-instalation

器件型号:CCSTUDIO-TM4X

工具/软件:TI C/C++编译器

我在 IDE“CCS8.0.00016_W32”中看到有数十个 ZIP 文件,要安装此 IDE,是否需要解压缩所有这些 zip 文件? 如果不是、我应该解压缩哪些 zip 文件、请执行以下操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wing、

    我已将您的问题发送给 CCS 团队以供进一步评论、但在我通过.zip 文件安装时、我解压缩了整个下载的.zip、然后在安装过程中使用了 ccs_setup_8.0.0.00016.exe 应用程序可执行文件。 从未需要解压缩任何其他内容。