This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294NCPDT:具有 SD 卡的 TM4C1294NCPDT 接口

Guru**** 2588045 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1294NCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687407/tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpdt-interface-with-sd-card

器件型号:TM4C1294NCPDT

您好、先生、

我使用连接到 TM4C1294NCPDT 的推入式插槽连接 microSD 卡。 如果我使用双向 SSI 模式。 下面的电路是否足够、或者我需要在 Vdd 中添加10kohm 拉电阻。

建议您使用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishitha、
    我建议您查看实施 microSD 的 DK-TM4C129 EVM 电路板原理图。 请转至第31页。 www.ti.com/.../spmu360a.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    感谢您的信息。 我已经浏览了 spmu360/pdf、我上传的 microSD 卡电路与此相同、除了 RSV 引脚上的10k 上拉电阻器。 我不确定是否需要在 clk 信号上使用滤波器来提高 EMC???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nishitha、
    我倾向于认为您不需要 CLK 的滤波器。 CLK 引脚的驱动强度为2mA、查看数据表中2mA 的引脚上升时间大约为7.85ns 标称值或11.73nS 最大值。 我认为边缘不够锋利。 你怎么看?