This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:安全技术报告

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS570LS3137

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/689243/tms570ls3137-safety-technical-reports

器件型号:TMS570LS3137

您好!

 我们正在使用 适用于 SIL 开发的 MCU TMS570LS3137。

TÜV 将带有报告 NoTH88008C 的证书 Z10160184071014发送给我们的外部 Asesor、他是 T Ü V Rheiland 的评估人员。

 因此、TÜV Rheiland 要求提供    TH88008C 第3.2节所述的 TH88006T 和 TH86600T 报告。

我的问题是、

   TÜV 可以与我们分享这些报告、将其发送到莱茵兰进行审核? TÜV 我们可以对莱茵河做出什么回答来结束这一观点?

提前感谢。

David。