This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C1294NCPDT:TI-RTOS 自2年以来的最后一次更新?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688814/rtos-tm4c1294ncpdt-ti-rtos-last-update-since-2-years

器件型号:TM4C1294NCPDT

工具/软件:TI-RTOS

你好

TI-ROTS 是否正在进一步发展? 是否有开发路线图?
最新版本 2.16.01.14 (用于 Tiva C)自2016年4月起。

谢谢
Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chris、

    从我听说过的内容来看、没有更新 TM4C 的 TI-RTOS 的计划: e2e.ti.com/.../2453722

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复。  

    很遗憾、TI-RTOS 无法进一步开发。 现在、我的项目上的所有内容都运行得很好... :)。  

    谢谢、
    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chris、

    TI-RTOS 仍在为包括 MSP432和 CC31xx/CC32xx/CC26xx 等连接器件在内的其他 TI MCU 系列进行开发和更新
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还想补充的是、许多 TI-RTOS 开发旨在支持 SimpleLink SDK 平台、而这不是 TM4C 的组成部分、因此 TM4C 目前未包含在更新计划中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    至少 TI 应添加其余库。

    此致、
    Digvijay。