This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 DTH11的帮助

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688766/help-with-dth11

器件型号:TM4C123GH6PM

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试使用 CCS 设置 TM4C123GH6PM LaunchPad 和 DHT11温度传感器之间的连接。 我从电路板发送开始信号、但在接收阶段遇到困难、因为我总是返回 一个高电平脉冲、当它应该是80us 低电平脉冲、然后是80us 高电平脉冲。 我的代码基于传感器制造商提供的库: https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library。 下面包含了有关不断变化的脉冲的信息。 请提供帮助,感谢您的参与! 以下是我的开发代码:

/**
* main.c
*
#include
#include
#include
#include
//#include "DHT.h"
#include "DelayTimer.h"
#include "debug.h"
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_timer.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_NVIC.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "driverlib/rom.h"
#include "driverlib/pin_map.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
#include "driverlib/timer.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/uart.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "uartstdio.h"

uint32_t 预期脉冲(bool 级别);


int main (空)

//启动系统时钟
SysCtlClockSet (SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN | SYSCTL_XTAL_16MHz);
//启动端口 D 外设
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOD);
///----------------------------------
//启用外设 GPIOA 和 UART0
//
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_GPIOA);
SysCtlPeripheralEnable (SYSCTL_Periph_UART0);

//配置使引脚 A0用作 UART0 Rx,A1用作 UART0 Tx
GPIOPinConfigure (GPIO_PA0_U0RX);
GPIOPinConfigure (GPIO_PA1_U0TX);

//定义 GPIOA 的哪些引脚用作 UART
GPIOPinTypeUART (GPIO_Porta_base、GPIO_PIN_0 | GPIO_PIN_1);

//将 UART0的波特率时钟源设置为精密内部 OSC
UARTClockSourceSet (UART0_BASE、UART_CLOCK_PIOSC);

//函数声明位于 uartstdio.c 中 在本例中、我们将115200的波特率和16MHz 的 OSC 频率传递给 UART0
UARTStdioConfig (0、115200、16000000);
///------------------------------------------
timerInit();
uint32_t cycles[80]、i;
uint8_t data[5];
//重置数据
DATA[0]= DATA[1]= DATA[2]= DATA[3]= DATA[4]= 0;
DBG ("DHT11示例\n");
while (1){
ROM_GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTD_BASE、GPIO_PIN_0);
///ROM_GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_0、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);
ROM_GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_0、1);
延迟(250);
ROM_GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_0、0);
延迟(20);
ROM_GPIOPinWrite (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_0、1);
delayMicroseconds (40);
ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_0);
delayMicroseconds (10);
if (!expectPulse (false)){
DBG ("等待启动信号低脉冲的超时\n");

if (!expectPulse (true)){
DBG ("等待启动信号高电平脉冲的超时\n");

返回0;

//--------------------------------------
uint32_t expectPulse (bool 级别){
uint32_t 计数= 0;
while (ROM_GPIOPinRead (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_0)==电平){
如果(count++>=1000){
返回0;


返回计数;

e2e.ti.com/.../2727.AM2302.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您有一个重复的帖子、我已经回复了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我忘记在另一个代码中包含我的代码、因此我在这里包含它。 如您所见、我已将引脚配置为在发送开始信号阶段输入、并在下一阶段输出。 我已经尝试了反之亦然、结果仍然相同。 我还将引脚(D0)设置为使用 Launchpad 上拉电阻器(在上面的代码中、我注释掉了尝试使用外部上拉电阻器的值、但是
    原稿有以下行:ROM_GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTD_base、GPIO_PIN_0、GPIO_Strength _2mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU );),但它仍然不能以任何方式工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您需要先将引脚设置为输出模式、以发送 Start 位。 在开始位被发送出去后、您将把引脚配置为输入。 根据 DTH 数据表、总线上必须有一个外部上拉电阻器。  请阅读数据表以了解要求以及单线总线的工作原理。 使用示波器查看您是否满足数据表中的时序和协议要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我一定会尝试一下。