This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LC4357:Halcogen:DIL 文件内的行移动

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686189/tms570lc4357-halcogen-lines-inside-dil-file-move-around

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

HALCoGen 团队对以下问题的回应是什么?

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/hercules/f/312/t/667286

这个特定问题涉及在单一版本的 HALCoGen 中保存和重新保存项目时更改.DIL 文件中的行顺序。  (在本例中为4.07.00。)

除了这个问题、我们还注意到、当我们从 HALCoGen 的一个版本更新到 HALCoGen 的较新版本时、.DIL 行会有重新排列的趋势。  这两个问题可能是相同的。  它们可能不同。

从我们的角度来看、任何内容行的重新排列都是有问题的、无论出于什么原因。  我们的 HALCoGen 控制文件将签入到源代码控制中。  当他们改变时、我们需要了解他们改变的原因。

当我们更新到 HALCoGen 的新版本时(通常、我们更希望及时了解 HALCoGen 版本)、我们需要了解这种影响是什么。  当线的顺序发生变化时、我们需要努力确定哪些线实际改变了其内容、哪些线只改变了其位置。

-thx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们注意到了这个问题、并向开发团队报告。 据我在有限测试中所知、此更改不会影响通过 HALCoGen 生成的驱动程序(*。c、*。asm 和*。h)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    QJ Wang、您好!

    是的、非常感谢您几周前向 HALCoGen 团队报告了这一点、谢谢。

    您能告诉我他们的回答是什么?

    -thx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    他们会做更多的测试、然后在发现问题时找出根本原因。