This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TivaWare v2.1.4.178补丁

Guru**** 2579465 points
Other Parts Discussed in Thread: SW-TM4C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688692/tivaware-v2-1-4-178-patch

主题中讨论的其他器件:SW-TM4C

大家好、

我刚刚安装了最新版本 的 SW-TM4C (v2.1.4.178)、我注意到这里有一个随附的补丁: SW-TM4C-2.1.4.178.PATCH-1.0.zip

打开该补丁的自述文件时、会显示"Replace the folder "windows_drivers" of TivaWare v2.1.1.178 with the contents of this patch (将 TivaWare v2.1.1.178的文件夹"windows_drivers"替换为该补丁的内容)。"

此修补程序是否确实适用于 v2.1.4.178? 还是适用于 v2.1.1.178?

此致、

Akash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Akash、
    这必须是一个拼写错误。 该补丁适用于 v2.1.4.178。 很抱歉造成混淆。