This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/DK-TM4C129X:GPIO 配置

Guru**** 2478185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688614/rtos-dk-tm4c129x-gpio-configuration

器件型号:DK-TM4C129X

工具/软件:TI-RTOS

您好!

在我的项目中、我必须每两秒钟切换一次 PT3引脚。为此、我已缓存 GPIO 切换。尽管 GPIO_TOGGLE ()看起来不错、但我找不到任何诸如 GPIOPinToggle (base、PINNO)的函数。它与 Board_LED0一同使用、但我无法使用 PT3实现它。如何实现它? 我在一个混乱的任务中执行了此操作、使用 Task_sleep (2000)时休眠了2秒;这足够2秒。 睡眠或是否可以使用计时器? 感谢您的回答。 此致。

Cengizhan YAPICIOĞLU ć

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    搜索称为闪烁或心跳的示例项目
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您使用的是 TI-RTOS,则 GPIO_toggle ()是用于切换引脚的 API。 有关 GPIO 模块支持的所有 API 的更多详细信息、请参阅此链接。 software-dl.ti.com/.../_g_p_i_o_8h.html

    您将需要在 DK_TM4C129X.c 中添加或修改 gpioPinConfigs 结构来定义 PT3信号。 请参阅有关 GPIO 驱动程序的 TI-RTOS 用户指南的第5.5节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在 DK_TM4C129X.c 中、将与 Board_LED0 (在类似于 initGPIO 的部分中)相关的引脚替换为您所需的引脚。

    /* GPIO 配置结构*/

    CONST GPIO_HWAttrs gpioHWAttrs[DK_TM4C129X_GPIOCOUNT]={

      {GPIO_PORTT_BASE、GPIO_PIN_3、GPIO_OUTPUT}、/* DK_TM4C129X_LED_G *

      {GPIO_PORTQ_BASE、GPIO_PIN_4、GPIO_OUTPUT}、/* DK_TM4C129X_LED_B *

      {GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_5、GPIO_OUTPUT}、/* DK_TM4C129X_LED_R *

      {GPIO_PORTP_BASE、GPIO_PIN_1、GPIO_INPUT}、 /* DK_TM4C129X_button_select *

      {GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_3、GPIO_INPUT}、 /* DK_TM4C129X_button_up *

      {GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_5、GPIO_INPUT}、 /* DK_TM4C129X_button_DOWN *

    };

    空 DK_TM4C129X_initGPIO (空)

      /*设置使用的 LED GPIO 引脚*/

      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_5);/* DK_TM4C129X_User1 *

      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTT_BASE、GPIO_PIN_3);/* DK_TM4C129X_User1 *

      GPIOPinTypeGPIOOutput (GPIO_PORTQ_BASE、GPIO_PIN_4);/* DK_TM4C129X_User1 *

      /*设置使用的按钮 GPIO 引脚*/

      GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTP_BASE、GPIO_PIN_1);

      GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTP_BASE、GPIO_PIN_1、GPIO_Strength _4mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

      GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_3);

      GPIOPadConfigSet (GPIO_PORTN_BASE、GPIO_PIN_3、GPIO_Strength _4mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

      GPIOPinTypeGPIOInput (GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_5);

      GPIOPadConfigSet (GPIO_Porte _BASE、GPIO_PIN_5、GPIO_Strength _4mA、GPIO_PIN_TYPE_STD_WPU);

      /*调用 GPIO_init 后、无法更改 GPIO_CONFIG */

      GPIO_init();

    此致、

    Digvijay