This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C129ENCPDT:可以为同事工作、但不能为我工作

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687159/ccs-tm4c129encpdt-can-works-for-co-worker-but-not-for-me

器件型号:TM4C129ENCPDT
主题中讨论的其他器件:CODECOMPOSER

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的 TI:

  我们正在使用 Tm4c129encpdt 测试 CAN 接口、并发现一个奇怪的问题、例如使用具有相同 TIware Library 版本的同事笔记本电脑代码 Composer Studio 进行编译时、CAN 代码工作正常。 但在 我的笔记本电脑的 codecoser studio 中也无法正常工作。 我在接收数据中获取随机值。

  有人能帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    首先、我建议您确定它是硬件还是软件差异。 您能否使用由同事编程的器件并在硬件设置中看到其工作正常? 如果是、则很可能是软件。 如果您尚未这样做、我建议您让您的同事将工作中的 CCS 项目"导出"到 zip 文件并将其发送给您。 然后您可以导入项目。 这将不仅为您提供相同的源文件、还提供相同的项目设置。 例如、如果您有不同版本的编译器、则此新工程将显示一条警告、说明它最初是使用不同的编译器版本生成的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不妨建议您"邀请该同事-站在(高)悬崖边缘附近"、然后推动!   您可能希望在悬崖攀爬之前保护他的笔记本电脑(现在您的笔记本电脑)...

    在这里的10年多时间里、我不相信任何帖子、我已经提到了"由同事定义的问题..."

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢,认真地说,我这样做了,我的问题得到了解决。

    您知识渊博,再次感谢您找到根本原因并在本 TI 论坛中提供帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一如既往——我的目标是请。”   如果你提供葬礼的地址-我会让 FTD 送花。

    当时、"关注同事"证明是"非初学者!"、现在仍然如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哈哈、现在我想你得到了更多积分...努力争取这些分数、真让人失望
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我(很明显)-受到您和您(不幸离开)同事的高度影响-经过深思熟虑的判断...
    您应该注意到、我在这里有三个身份-这三个身份将这些关键点分开-并使您的说法"关注点!"

    可能是“错误的人”-已经(滑了)... 从悬崖上?

    在您雇用的(不太可能)事件 中、"同事"是"吸引眼球的运用"-这是值得称赞的!     然而-你的敌意-和失败的判断-给"巧妙"带来了很大的怀疑...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在是禁止那些对每个人的问题进行讨价还价、只是为了赚取积分或满足他们的精神的多种身份的人的时候了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    同意-为什么不"您"开始该流程...   哦-请务必咨询您的(实现更高目标)同事。   (倾听"他的"叫声...)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据你的建议,他已经在坟墓里了,哈哈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的朋友-我祝你一切顺利。 技术和唯一的技术成就(很多/大多数)在这里... “我的名字!”   我尝试(温和)幽默-让 这家店变得"活跃"!

    您所说的"同理心"实际上产生了20多个、主要是持续的、高效的客户关系、甚至包括几个"巨人"。   

    我用我的时间-我自己-不是吗?   当"你"发现-赢得公众的坚定支持-在你的"海景车库"中放置一只"公匹马"-并赢得了150多个"论坛朋友"(包括最好/最聪明的供应商代理)-通过在这里的努力-(正如我所做的那样)... (然后... 然后) 来和我谈谈、"可怜!"   "回馈"-对"帮助我/我的公司"的社区-可能被视为"值得"-(甚至)崇高...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    噢。。。 当像我们这样的人在遇到困难时要求询问时、在他们身上表现出幽默感真的很可悲。 您是一家大型公司的共同创始人、也是一位不是很好的人 论坛的朋友或热情的技术人员... 也许你是一个很好的人,有很多技术技能、知识和论坛朋友,当初学者提出疑问时,如果你想答复,它必须从你的答复中获益,帮助摆脱这种麻烦,而不是谦卑。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Azim 和 CB1您好、

    我谨要求在公开论坛上停止这一辩论。 谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经关闭了我的末端。。。。 对"同事"仍不确定。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,接受!