This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:TM4C123GH6PM

Guru**** 2578705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688588/tm4c123gh6pm-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

大家好、我正在使用 DHT11湿度和温度传感器。 根据数据表、我维护了传感器在稳定模式下运行的所有协议。 但是、我的代码确实会通过我之前用于检查是否存在高数据的第4个 while 环路。 下面是无限运行的循环。  

while (((GPIO_PORTC_DATA_R 和0x10)= High_OUT)//迭代直到数据线为高电平
{}

我粘贴了下面的代码、我知道如何逐位检索数据、但我无法浏览此部分。 感谢您的任何帮助。

数据表: https://akizukidenshi.com/download/ds/aosong/DHT11.pdf

#include 
#include 
#include 

#define SYSCTL_RCGCGPIO_R (*(volatile unsigned long *) 0x400FE608)

#define GPIO_PORTC_DEN_R (*(volatile unsigned long *) 0x4000651C)
#define GPIO_PORTC_DIR_DIR_R





(*(volatile Binlong *) 0x40006400)#define GPIO_PORTC_long (0x63int)、unsigned Int INT_t (unsigned int_t)(*)(unsigned int_int_int_int_int_int_inth)(unsigned int_int_int_inth)、unsigned int_int_int_int_inth (
void int_int_int_inth)
void UartWrite (char *pstr);
unsigned char Receiver (void);
void transmitter (unsigned int data);
void
pll_Init (void);


#define Clock_GPIO_C 0x04
#define DIR_PIN4_IN ~0x10
#define DIR_PIN4_OUT 0x10
#define High_IN_OUT 0x10 #define High_LOW
;#define ~


0x40 IN_IN_OUT 0x10 #define #define 0x40 IN_IN_IN_IN_OUT = IN_IN_IN_IN_OUT 0x10 IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_IN_OUT




INT Temp_16、Temp_High、Temp_Low; //温度变量
int rH_16、rH_High、rH_Low;//相对湿度变量
int Check_sum、temp、sum;//对奇偶校验进行奇偶校验的变量
int x、y、z;
sysctl_RCGCGPIO_R |= Clock_GPIO_C;//端口 C
延迟(100)的时钟;//使能 PM_INTS0;
// Int1_C4_TSN;// Int1_IT (= Clock = PM_C4_TS_C4_TSN)



while (1){//再次获取并显示传感器值和增益(无限)
while (1)//迭代直到温度和湿度值为 true
{
GPIO_PORTC_DIR_R |= DIR_PIN4_OUT;//将引脚 C4设置为输出
GPIO_PORTC_DATA_R &= Low_IN;//将数据线设置为低唤醒
延迟1100ms;
GPIO_PORTC_DATA_R |= HIGH_IN;//将数据线设置为高电平以实现30us
延迟(100000);
GPIO_PORTC_DIR_R &= DIR_PIN4_IN; //将引脚 C4设置为输入

while ((GPIO_PORTC_DATA_R & 0x10)== Low_OUT)//迭代直到数据线为低
电平{}
while ((GPIO_PORTC_DATA_R & 0x10)=High_OUT)//迭代直到数据线为高电平
{}



void delay (long=0_int=0;i+


周期
)

int Binary2Decimal (int bit_L、int bit_H、unsigned int Binary[])
{
int temp=0、i;









~
integer i baud = bit_L (<Bit_H;i++) temp += Binary[i] * (1<<((Bit_H-1)-i)); return temp; } void UART0_Init(void) { SYSCTL->= bit _L | 0x00000001;//UART43 CUART | 0x00000001;//UART0 SYSCTL->RCGCGPIO |0x00000001;//Porta 时钟启用 UART0->CTL 和= UART0
;/UART0>UART0>UART0;/UART0>UART0 = 0x00000001;/UART0 //波特率浮动
UART0->LCRH = 0x00000070;//启用 FEN & WLEN
UART0->CTL |= 0x00000001;// UART 启用;

GPIOA->AFSEL |= 0x03;// Porta 0-1
GPIOA->DEN |= 0x03;// PTA0-1 GPIOA-0>GPIOA-0X0>GPIOA-0X0X0>GPIOA-1&GPIOA-0X0>GPIOA-0X0>GPIOA-0X0>GPIOA-0X0=GPIOA-0X0X+GPIOA-0X0=GPIOA-0X0X0X0X+GPIOA-0=GPIOA-

~ //模拟禁用
}
void UartWrite(char *pstr){while
(*pstr !=0 ){Transmitter1(*pstr++);

}

unsigned char Receiver (void){
while ((UART0->FR&0x10)!= 0;return
UART0->DR&0xFF;}(UART0}(UART0=)0}(UART0=0}(UART0}(UART0=0})





void

数据发送器(UART0}(UART0=0}(UART0});UART0=0=0}(UART0}(UART0}(UART0=0});UART0}(UART0=0}(UART0=0}(UART0=0}(UART0})




sysctl->RCC2 |= 0x00000800;
sysctl->RCC =(sysctl->RCC &~0x000007C0)+ 0x00000540;
sysctl->RCC2 &=~0x00000070;
sysctl->RCC2 &RCC2=0x000002 ~


;SYSCT2=<SYSC0002=<SYSCT2=0xCC0002+<SYSC0002=<SYSCTRS=0x0002+<SYSC0002=<SYSCTxRCC2<SYSCTx0002=<SYSCTxRCC2=0x0002+<SYSCTxRCC2<SYSCTL<SYSCTL<= 0x00002000;SYSC0002<SYSCTxRCC2<SYSCTL<SYSCTL<=~ 0x
~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammed、

    请为此应用使用 TivaWare、而不是直接寄存器编程。

    TivaWare 的主要用途之一是消除了单个用户学习直接寄存器访问编程的来龙去脉的需要、该编程可能很复杂、混乱且耗时。 TI 投入了大量的时间和精力、将 TivaWare 打造为可与所有可用外设结合使用的强大软件平台。

    我们不能投入时间支持 TivaWare 中已存在的重建功能、因此、如果您需要我们的帮助、请使用 TivaWave。

    如果您最终必须恢复到直接寄存器编程、您可以在程序正常运行后始终查看 TivaWare 源代码、并从中了解如何在您自己的时间进行所需的调用。