This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PGE:S76SXE 连接到 TM4C123gh6pge 微控制器

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C123GH6PGE, EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687754/tm4c123gh6pge-s76sxe-interfacing-to-tm4c123gh6pge-microcontroller

器件型号:TM4C123GH6PGE
Thread 中讨论的其他器件: EK-TM4C123GXLTM4C123

大家好、

         感谢您在我之前的帖子中提出的建议、

我想开始与 Lora S76SXE 模块通信。 我不熟悉这一点、我想在两个 S76SXE 模块之间开始通信。 这意味着我要从传感器获取输入并通过第一个 Lora 模块传输到第二个 Lora 模块无线、并使用 UART 通信连接到两个 TM4C123GH6PGE 模块。 我请求您建议我如何实施此通信。

谢谢、

此致、

Srinu.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是 Lora S76SXE? Google 搜索不会显示任何内容。 如果您想使用 UART 与 MCU 通信、我建议您从 TivaWare UART 示例开始。 您可以在中找到它们 /examples/peripheral/uart 和 /boards/ek-tm4c123gxl/uart_echo.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海先生,

    抱歉、拼写错误。这是 EK-S76SGB。

    它是来自 AcSIP 的 Lora 模块。



    谢谢、
    此致、
    Srinu.V.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的澄清。 同样、如果您希望通过 UART 与 MCU 进行通信、请从我之前提供的示例开始。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢主席先生,

    但我对如何将一个 Lora (发送器)模块初始化为一个 TM4C 控制器、将另一个 Lora (接收器)模块初始化为另一个 TM4c 控制器进行无线通信感到困惑。

    我请求您向我建议如何执行此操作。

    谢谢、
    此致、
    Srinu.V.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我很清楚您的问题、可能是因为我不熟悉 Lora 器件。 我想您希望通过 UART 接口在 Lora 器件与 TM4C 之间进行通信。 如果情况并非如此、您能否绘制一些图表来显示如何传达这些信息。

    有一个 TI 设计系统示例演示了如何构建安全的云连接物联网网关、从而允许访问和控制可能对您有所帮助的多个无线节点。

    www.ti.com/.../TIDM-TM4C129XGATEWAY
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,谢谢你的宝贵建议,

         我绘制了一个有关使用 LoRa 发送器和接收器模块进行点对点通信的实验的方框图。 请查找以下附件。

    请您建议我如何执行此任务。

    谢谢、

    此致、

    Srinu.V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Srinus:
    感谢您的观看。 我认为我在这里不能提供太多帮助、因为我不熟悉 LoRa 模块。 LoRa 模块中是否包含处理器? 您需要阅读 LoRa 数据表、了解如何配置发送器/接收器以及如何使用 UART 与 TM4C123进行通信。 Lora 模块和 TM4C123必须配置为相同的波特率。 正如我说过的、我建议您从 TivaWare 库中的一个简单 UART 示例开始、并通过 TM4C123了解它的工作原理。 观察 UART TX/RX 引脚以查看它们的行为。 在熟悉 TM4C123 UART 之后、您可以深入了解如何将命令/数据发送到 LoRa 模块。 关键是正确配置 LoRa 模块以接收 UART 命令/数据、使其能够在彼此之间无线发送/接收。