This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:休眠振荡器电路

Guru**** 2575605 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688198/tm4c123gh6pm-hibernate-oscillator-circuit

器件型号:TM4C123GH6PM
Thread 中讨论的其他器件:EK-TM4C123GXL

您好!

我对休眠振荡器电路有点困惑。

在《TM4C123x 系列的系统设计指南》的第3.7.1.2节(第28页)中、有一个图显示了如何连接晶体、但是在 EK-TM4C123GXL 的原理图中、连接是不同的、不符合设计指南建议。

在这些原理图中、GNDX 仅连接到电容器 C28和 C29、但不接地、在设计指南中、GNDX 必须接地才能正常运行。

哪一个是正确的? 是否为原理图勘误表?

以下是设计指南和 EK-TM4C123GXL 原理图的屏幕截图、看看在原理图中 GNDX 如何未接地:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Javi:

    不将32kHz 振荡器上的 GNDX 连接到 GND 有一个边际优势。 对于新设计、TI 建议不要将 GNDX 连接到 GND。 TI 不建议修改现有设计以移除 GNDX 和 GND 之间的连接、除非这些设计出现了32kHz 振荡器问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    感谢您的回答。 在我的设计中、我不会将 GNDX 连接到 GND。 是否有任何更新的设计指南? 有一点需要注意的是、我当前使用的指南错误/未更新

    此致、
    Javi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TM4C129x 系列的系统设计指南在您的原始帖子中提供了相同的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Javi:

    实际上、TI.com 上尚未发布有关此建议的勘误表。 因此、请将我的书面建议作为 TI 职位。