This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:将现有的 LM3S4B92设计迁移到 TM4C1294

Guru**** 2767435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687992/tm4c1294kcpdt-migrate-existing-lm3s4b92-design-to-tm4c1294

器件型号:TM4C1294KCPDT

  1.   我现有的 LM3S9B92设计是一个主要电路板、使用50个 GPIO 来控制和接收主板上的数据、从内置 USB 端口接收触摸屏数据、并通过以太网端口将主板和触摸屏数据发送到 PC。 该设计仅使用闪存、SRAM 和 ROM 中的 LM3S9B92构建(内部 ROM 加载的外设驱动程序库、引导加载程序等)、不使用外部组件。
  2.   TM4C1294是一款替代 LM3S9B92 MCU 的好 MCU 吗? 如果在新设计中使用 TM4C1294、我是否需要添加外部 EPROM?
  3.   现有 StellarisWare 固件是否可以迁移到 TM4C1294的 VivaWare?
  4.   是否有人会推荐更好的解决方案? 非常感谢方框图。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wing、

    [引用用户="Wing Wong"] TM4C1294是一款替代 LM3S9B92 MCU 的好 MCU 吗? 如果在新设计中使用 TM4C1294、我是否需要添加外部 EPROM?[/quot]

     是的、TM4C129将是 LM3S 的理想替代产品。 TM4C129包含片上 EEPROM、但欢迎您根据应用要求使用外部 EEPROM。 请务必在设计过程中考虑与内部 EEPROM 相关的一些勘误表。  

    [报价用户="Wing Wong"]  是否可以将现有的 StellarisWare 固件迁移到 TM4C1294的 VivaWare?

    请参阅以下从 Tempest/Firestrom Stellaris 器件到 TM4C129器件的迁移文档。