This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TM4C1294NCPDT:tm4c1294NCPD

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3100, CC3100SDK, MSP430F5529

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686939/ccs-tm4c1294ncpdt-tm4c1294ncpd

器件型号:TM4C1294NCPDT
主题中讨论的其他器件:CC3100CC3100SDKMSP430F5529

工具/软件:Code Composer Studio

你(们)好

我找不到任何在 CCS (V8)中运行的示例:

- FreeRTOS

- CC3100板

TM4C1294午餐垫板

我在上述配置中未成功编译 MQTT 示例

在哪里可以找到说明如何在 CC3100 SDK 下运行示例的文档?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从 CC3100 SDK 中、从"C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cc3100-sdk\platform\Tiva-c-connected launchpad\example_project_ccs\getting_started_wlan_station"导入"Getting Started_with wlan_station"。 然后将 MQTT 代码文件从"C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\MQTT_client"移植过来。 如果您在执行此操作时遇到任何问题、请在 Simplelink WiFi 论坛寻求帮助。

    另一种方法是在 Tivaware 中使用 CC3100_http_server 示例程序、然后对其进行修改以支持 MQTT。 MQTT 代码库支持位于"C:\ti\TivaWare_C_Series-2.1.3.156\cc3100-sdk\netapps\MQTT"

    -kel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否注意到用户表示他使用了'FreeRTOS?'   您提供的详细信息非常出色-但为了包含(该)详细信息...

    并非所有客户-始终-寻求"锁定自己-只限于一个供应商-永远!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Markel Robregado]] 从 CC3100 SDK 导入"Getting Started_With wlan_station"、从"C:\ti\cC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\platform\Tiva-c-connectedlaunchpad\example_project_ccs\getting_started_with wlan_station"。 然后将 MQTT 代码文件从"C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\MQTT_client"移植过来。 [/报价]

    CB1、我将在上一个回复中添加更多详细信息。

    来自"C:\ti\CC3100SDK_1.2.0\cC3100-SDK\examples\MQTT_client"的 main.c 代码文件包含 FreeRTOS.h、请参阅下文。

    /*标准包括*/
    #include 
    #include "simplelink.h"
    #include "sl_common.h"
    
    //自由 RTOS 包括*/
    #include "freertos.h"
    #include "task.h"
    #include "semphr.h"
    #include "portmacro.h"
    #include "osi.h"
    
    #include 
    #include 
    #include "cli_uart.h"
    
    #include "sl_MQTT_client.h"
    #include "mqTT_config.h" 

    您需要在 C:\上安装最新的 FreeRTOS 版本。 然后在 CCS Project 中为 FreeRTOS.h 设置 Include 和文件搜索路径、该路径位于"C:\FreeRTOSv9.0.0\FreeRTOS\Source\include"。

    最新的 CC3100 SDK 1.20于2年前发布。 因此、我不确定它是否可以轻松与最新版本的 FreeRTOSv9.0.0和 Code Composer Studio v8配合使用。 有关此问题的任何信息、请访问 SimpleLink WiFi 论坛。

    -kel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Markel -“如果和何时”(合理性回报)和***类似***从(错误的灰烬)中出现-我会多次“单击”-为您的荣誉!    很棒!    Mercî……

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Markel:

    感谢您提供此反馈、我认为您所说的一切都在正确的轨道上、除了一个小评论。

    [引用 user="Markel Robregado"]最新 的 CC3100 SDK 1.20于2年前发布。

    最新的 SDK 实际上是1.3版、于3月发布: http://www.ti.com/tool/cc3100sdk

    我还想补充一下、Micha 的知识:就即时工作示例而言、 MSP430F5529 + CC3100是 CCSv8上唯一一个包含 FreeRTOS + MQTT_CLIENT 的"现成"示例。 因此、要使其在 TM4C 上正常工作、需要使用 Markel 突出显示的端口。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢你的帮助。

    我有一个稳定的工作项目:

    TM4C1294 + CC3100 + FreeRTOS。

    我很快会在 Github 发布它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    github.com/.../TM4C1294-CC3100-FREERTOS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Micha Nisani"]我有个稳定的项目[/引用]

    是否可以询问-您如何(正确)确定项目可"运行-因此(非常)短的时间范围?    是否首先确定了所有可能的-挑战性的条件-然后正确地运用了-并且在(合理的)测试时间范围内进行了此操作?

    对于其他人而言、如果存在针对此类应用的一些"标准"测试、并且包括"所有器件"(包括项目(整个)链中的所有器件)的"完全/适当"练习、则在其"最大值"附近工作、在认为足够的测试期间内...   您的项目的"链"-证明、"仅强"其"最薄弱的环节"-发现(通常)不是如此迅速-未被发现...

    请注意、您"努力"和"分享"这一事实是最值得称赞的、谢谢您。    我在这篇文章中的目标是"最好的确保"-确保您的项目(真正)稳定-以便您(和其他人)获得所有"希望的"好处...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我发布项目,所以任何人都可以测试它

    2.我使用了 TI 项目,并将项目合并为一个项目

    3.我运行测试24小时,0个数据包丢失,所以对我来说它是稳定的

    4.我同意 TI 应发布标准测试协议。

    5. TI 必须改进示例,尝试使用,然后花费数小时的集成时间。 我没有找到一个简单描述中解释"如何"的文件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您-我们感谢您的清晰、快速的响应以及您的项目共享。  

    也就是说、正如预期的那样(由于"项目稳定"的"快速火灾"奖)、您的"晋升"为"稳定"证明(高度)不符合标准。   

    [引用 user="Micha Nisani"]我发布了该项目,因此任何人都可以对其进行测试

    无论如何-以上是否表明项目是稳定的。

    [引用 user="Micha Nisani"]我使用了供应商项目,并将项目合并为一个程序

    即使供应商项目单独证明是"可"的-它们的"组合"也可能会造成问题。    (这是因为"链中最薄弱的环节"效应-被"组合"放大。)

    [引用 user="Micha Nisani"]我运行测试24小时,0个数据包丢失,因此对我来说它是稳定的

    同样、这项(未描述)测试及其相对较短的测试持续时间如何以及为何足以提升为"稳定?"   某种程度上、任何个人的"判断稳定"(与正常/习惯的此类措施不同)都证明不是"非常有说服力"。

    我们怀疑"可"已经证明(尚待证明)、并且您认为"项目组合"适合且足以满足您当前的需求。   (但不能"可"-在任何经典或严格意义上。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我同意

    感谢您的重要发言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您、请注意、其他人(甚至小公司)可能会遇到您的问题、并且"抓住(通常)稳定的定义!"    而且-即使-尤其是 -您的独特组合(似乎)是"为您工作" (迄今为止) -也不能上升为"稳定"。

    我在“无辜的其他人的恩斯”中提出这种警告--他们可能还没有我们的许多战争创伤--他们在战壕里很长的时间!