This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:SCI DMA 示例失败

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/688279/ccs-tms570lc4357-sci-dma-example-fails

器件型号:TMS570LC4357
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

工具/软件:Code Composer Studio

我正在使用 HALCoGen 示例中提供的 example_sci_dma.c。

这些说明要求您启用 SCI3驱动程序、它是直接的。  

我找到了有关确保选中区域3并确认它的注释。

我在评估板上、正在使用默认回路模式。

代码编译正常、但"失败"。

是否存在其他注意事项或已知故障?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    请尝试以下几种不同的设置:
    1.禁用高速缓存

    2.更改 SRAM 区域的 MPU 设置(0x08000000):将回写更改为直写。

    3.为数据定义一个段,并将此段配置为直写式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您在哪里配置这些参数?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    就是现金... 它现在起作用了
    非常感谢