This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:Halcogen ADC 组 tScan 表示

Guru**** 2767435 points

Other Parts Discussed in Thread: HALCOGEN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687475/tms570ls0714-halcogen-adc-group-tscan-means

器件型号:TMS570LS0714
主题中讨论的其他器件:HALCOGEN

您好、香榭丽舍

请问 Halcogen ADC group tScan 的方法,为什么它是50ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Huihuang、

    它是扫描时间。 对于转换组的第一个通道、TSCAN=0。 对于每个额外通道、必须添加 TSCAN 的 VCLK 周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Qingjun、

    我在 TRM 中找不到扫描时间描述、没有任何材料可以解释它、 也没有超出公式?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Huihuang、

    MCU ADC 模块具有一个集成模拟多路复用器。 对于每个模拟通道、输入在馈入多路复用器之前由模拟前端电路进行调节。 多路复用器的输出由 ADC 直接采样。 该器件中的多路复用器可以扫描这些模拟输入、并决定使用寄存器设置进行采样的下一个通道。

    每个通道(第一个通道除外)的扫描时间为5 VCLK 周期。