This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C123GH6PM:用于控制微控制器 tm4c123gh下午6时的 Android 应用

Guru**** 2581085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/685392/tm4c123gh6pm-android-app-to-control-microcontroller-tm4c123gh6pm

器件型号:TM4C123GH6PM

我不熟悉这款 tm4c123ghpm 微控制器。 我将为我的课堂项目做无线电控制车、我计划使用 Android 应用作为远程控制器。

因此、无线电控制 Android 应用程序将通过 HC-05无线模块控制微控制器。

但是、我找不到任何可以帮助我创建远程控制器 Android 应用来控制微控制器的来源。

是否有人曾执行过此项目? 您是否想告诉我如何在 Android 手机上创建无线电控制应用程序来控制 tm4c123gh下午6点。

提前感谢您的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Andy dji"]我打算为我的班级项目做无线电控制车,我计划使用 Android 应用程序作为远程控制器。

    我的朋友——你是否没有把 “马车”放在“马”前面?   如果您肯定不能确定您想要做的事情:

    • 存在(之前已完成)
    • 您可以通过某些方法(即 someway/不知 为何)访问这些(后继)方法

     不是真的-如果您无法找到 "合适的 Android 应用程序"-您 的"项目"可能注册为 "选择不当?"   最好先确认能力然后再声明"项目"。   (因此、"赛马前购物车"类比...)

    我还想指出、由于您是该 MCU 的新用户、加上  "Android 应用程序"带来的"时间、成本和工作量负担"、这可能证明是不明智的?

    除非此主题产生"稳定而快速的响应"-我相信、"消除 Android 部分"-将证明 、"符合您的最佳利益!"

    尝试"太多"(尤其是在" 太快"时)是一个常见错误(通常是致命的)、并且明显违反 了""(这意味着"简单"和"高度、严格限制"项目焦点!

    您可以使用"论坛搜索框"(本页顶部)关键字"Android"-查看  是否已记录任何成功(如您所寻求)...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我怀疑 TM4C 非常适合您想要做的事情。

    这不是我们以前做过的事情。 虽然 TI 的一些团队为其产品开发了连接产品等应用、但在 TM4C 方面、这与我们的典型用例相去甚远、我们从未接触过或计划研究过这种情况。 坦率地说、TI 无法为 TM4C 的 Android 应用提供任何支持。

    如 CB1所述、您可能希望尝试搜索 E2E 论坛以查看是否有其他社区成员做了与您想要的类似的事情、但我个人尚未看到社区中的任何人为任何 TM4C 提供 Android 应用。

    我还想补充一点、我们没有来自 TI 的 HC-05的任何示例代码。 似乎有一些较旧的论坛帖子、用户在其中发布了一些他们尝试工作的代码、因此这可能很有用、但这是另一个您需要投入大量精力的领域。

    由于这些缺失的部分、并且我们无法为您提供有关这些部分的大量帮助、因此您可能需要考虑课程项目的其他选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1_MOBILE、

    我之所以在这里要求建议、是因为我在 YouTube 上看到了一些视频、人们实际上设法使用 tm4c 微控制器构建 RC 汽车、并使用 Android 手机作为遥控器。 因此,我认为应该有这种方案,也许这个论坛上的一些人可能知道这种方案。
    但是、感谢您的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ralph、

    我将继续搜索、如果问题确实不能解决、那么我将使用其他项目解决问题。
    虽然我真的希望能够让这个项目正常工作。
    感谢你的建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很明显-供应商的 Ralph -和我-都希望您取得成功。   我们独立地得出了相同的结论,这可能会产生(某些)实质内容。

    “您管上的视频”是完全真实的,不是 “过度宣传”?   (有人指出、"布鲁克林大桥"(来自我的家乡)也是"销售"-在您的 YouTube 上...)

    难道不是"注册为奇怪的"、而是"优素"会"在那里推广"、而是从未/从未在这里展示过成功吗?    (这肯定会产生更多 ... "对其通道的过孔!")

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 CB1_MOBILE、

    嗯、你说的是真的。 我知道、我们应该对我们在网上看到的内容更持怀疑态度。
    也许我应该更清楚地了解我使用微控制器做这款 RC 汽车的目的。
    这是我的微控制器课程的学校项目。
    如果您假定我实际上是在使用 Tiva tm4c123gh下午5微控制器运行一个满量程运算来执行这个项目、那么我很抱歉。
    我希望我能澄清你对我实际努力取得的成就的误解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的朋友-我说、"没有这样的假设。"   (真的-为什么-我-会-目的是什么?)   BTW -您似乎"忘记了"-您的开场白中包括了"课堂项目!"   (参加法律学校的人-注意此类事实...)

    请注意、供应商的 Ralph -和我-独立确定-然后建议 您"添加 Android 便利"-很可能-会影响您的项目。    如果是"学校项目"或商业项目...

    Ralph's 和我的意图是、"及早提醒您"-应对可能的(严重)挑战-您邀请了...