This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1294KCPDT:在哪里可以找到2.1.0和2.1.4之间的旧版 Tiva C 库?

Guru**** 2756835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687703/tm4c1294kcpdt-where-can-i-find-older-tiva-c-libraries-between-2-1-0-and-2-1-4

器件型号:TM4C1294KCPDT

我的 USB 主机固件可与 SW-TM4C-2.1.0.12573搭配使用、但一旦我根据 SW-TM4C-2.1.4.178构建、我的 USB 设备就无法再被识别。

我希望2.1.1、2.1.2或2.1.3能够与我的固件配合使用、但显然比使用2.1.0等旧版本更好

出于兼容性原因、是否有任何方法可以访问较旧的 Tivaware 版本? 我发现了一些错误、甚至可能仍然存在于2.1.4中、但我至少希望在开始"修复"库之前获取适合我的最新库。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    我向您发送了一个朋友请求。 我应该能够为您获取这些文件。