This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RM44L920:OSCIN 上的 TCXO 模块

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686913/rm44l920-tcxo-module-on-oscin

器件型号:RM44L920

您好!

RM44Lx20安全 CPU (OSCIN)的振荡器输入能否直接从具有0.8V rms (最小值)振幅的削波正弦 TCXO 模块驱动?  具体而言、我们正在考虑在19.2 MHz 下使用伊拉克第纳尔器件(#IQXT-220-1)。  RM44数据表和技术参考手册对此略有歧义 -它们仅建议在采用开尔文接地和 OSCOUT 电容器的经典配置中使用标准非 TC 晶体、或者使用0v 至3V3的逻辑电平时钟直接驱动。  RM44Lx 中的内部振荡器输入电路看起来应该与 TCXO 一起工作、但是如果可能的话、希望进行确认。

感谢您提供的任何建议。

Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mathew:

    外部振荡器可通过将时钟连接到 OSCIN 引脚来使用。 时钟信号应在0V 和3.3V 之间切换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 QJ、

    感谢您的回复。  在19.2MHz 频率下、是否可以使用最小振幅为0.8V rms 的削波正弦波信号直接驱动 OSCIN?  削波正弦将通过例如10nF 电容器进行交流耦合。

    此致、

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matthew、

    我认为它可以正常工作。 最大输入时钟为20MHz。