This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS0714:关于电源域

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686852/tms570ls0714-about-power-domains

器件型号:TMS570LS0714

您好、香榭丽舍

从 LS0714芯片 勘误表中,如果内核电源在器件热复位时,器件#B053--CPU 代码执行可能会停止
域#2由软件禁用。

我在 TRM 中找不到有关电源域#2的任何说明、您能否告知 PD2的详细信息?

有2个仅存储器电源域:RAM_PD1、RAM_PD2、RAM 的哪一部分与 RAM_PD1相关、 RAM 的哪一部分与 RAM_PD2相关?

RAM_PD1是否与 PD1相关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Huihuang、

    PD2包含参数覆盖模块(POM)和测试逻辑。 此勘误表的权变措施(器件#B053):

    应用程序不得通过电源管理模块(PMM)寄存器禁用软件中的内核电源域#2、即使内核电源域内的模块未在应用中使用也是如此。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、

    我在 LS0714数据表和 TRM 中找不到有关参数覆盖模块(Pom)的任何信息,似乎 LS0714没有 POM?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Huihuang、

    LS0714没有 POM。