This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:LS3137是否可以将 TPS65381用于 VCC 电源?

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687484/tms570ls3137-ls3137-can-use-tps65381-for-vcc-supply-or-not

器件型号:TMS570LS3137

对于 TPS65381、VDD1最大输出电流为600mA、但 LBIST 或 PBIST 模式下的 LS3137 VCC 最大 VCC 电流为700mA、

这意味着 TPS65381不适合 LS3137?

是否有其他合适的 PMIIC 可以与 LS3137配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Huihuang、

    如果 TPS65381的最大输出不满足电源要求、则需要为 TMS570使用另一个1.2V 电源、并使用 TMS65381进行1.2V 监控。