This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS1115:实现频率计数器

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687302/tms570ls1115-implementing-a-frequency-counter

器件型号:TMS570LS1115

您好!

我想在处理器中实现频率计数器。 我决定为此使用 eCAP 模块。 但是、我还注意到有一个与使用 HET 驱动器的输入捕捉相关的应用手册。

我想知道两种方法之间的区别、以了解哪种方法更好。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    NHET 是一个高级智能定时器。 该计时器是软件控制的协处理器、使用精简指令集、具有专用的计时器微控制器和连接的 I/O 端口。 一个高端定时器传输单元(HTU、运行为 DMA)能够与主存储器之间传输 NHET 数据。 NHET 非常灵活、可用于 PWM、Catpure、UART、I2C、SPI 等

    ECAP 设计用于捕获(实际上它也可以输出 PWM)。 它更易于使用。