This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LC4357:TMS570LC4357上的 SCI2

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687467/ccs-tms570lc4357-sci2-on-tms570lc4357

器件型号:TMS570LC4357

工具/软件:Code Composer Studio

我需要在 TMS570LC4357 开发板上获取第二条串行线路。

我查看过帖子、发现了以下注意事项:

"朱利安、您好、
很抱歉、SCI2 (P4和 T5)未路由到 HDK 上的连接器。 HDK 最初设计用于 TMS570LS31x、因此 TMS570LC4357的某些功能引脚 不会路由到连接器。

谢谢、此致、
QJ Wang"

 

是否有任何封装或使用其他功能来使简单的第二条串行线路在电路板上激活?

LaunchPad 版本是否具有此功能?

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    SCI2路由到 LC4357 Launchpad 上的其中一个连接器。