This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:将 ADC 参数与 TI-RTOS 驱动程序结合使用

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687018/rtos-tm4c129xnczad-using-adc-parameters-with-ti-rtos-driver

器件型号:TM4C129XNCZAD
主题中讨论的其他器件:TM4C123

工具/软件:TI-RTOS

我在没有 TI-RTOS 的情况下使用了 ADC、它运行良好、但现在我想使用 TI-RTOS、我无法真正理解如何使用它、任何人都可以帮助我将 RTOS 版本设置为(tirtos_tivac_2_16_00_08)。 如果有人能在这里帮助我、我将不胜感激。谢谢。 我想读取板载内部温度传感器、并使用它来测试 ADC。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Muhammad、

     没有支持 ADC 的 TI-RTOS 驱动程序。 您将需要在 TI-RTOS 上下文中使用 TivaWare ADC 驱动程序。 随附的示例之一是 使用 TivaWare 设置定时器模块并使用 TI-RTOS 的 Hwi 来管理来自定时器的中断。 尽管这不是 ADC 示例、但我希望它能作为您将 TivaWare ADC 代码(即 ADC 中断)集成到 TI-RTOS 中的参考。 请注意、此示例项目适用于 TM4C123。

    e2e.ti.com/.../tm4c123_5F00_blinky_5F00_dynamic_5F00_HWI_5F00_TIMER.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 MAN 我使用了一种方法,例如使用函数调用 main 并使用 TivaWare 驱动程序,它完全有效地感谢 man:)