This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:在中断中使用 TG 时如何知道缓冲器的剩余空间?

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686995/ccs-tms570ls3137-how-to-know-the-residual-space-of-the-buffer-when-use-tg-in-interupt

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

我希望知道缓冲区的剩余空间。 因为我打算以正确的数量传输 TG、以便缓冲区不会为空。

正如手册所说的“TXBUF、RXBUF 和 SHIFT_REGISTER 是用户不可见的寄存器”。

每个 TG 都有自己的 TXBUF 和 RXBUF、还是所有的 TG 都使用通用的 TXBUF 和 RXBUF?

指令中是否有任何信息?

 

PS:MIBSPI 配置:主器件,3引脚模式;

TG:8个组,长度=每个组的16,缓冲模式= 4(始终),OneShot 传输,触发事件= TRG_Always;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好许可证,

    每个 MibSPI 只有一个 TXBUF 和 RXBUF。 序列发生器(FSM)控制从多缓冲器 RAM 到移位寄存器的数据流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 QJ、
    非常感谢您的回复