This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS570LS3137:如何在 OneShot 模式下再次启用 TG?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686814/ccs-tms570ls3137-how-to-enable-the-tg-again-in-oneshot-mode

器件型号:TMS570LS3137

工具/软件:Code Composer Studio

当我使用不同的 TG 来传输数据时,我在示波器上找到了数据。

但我使用相同的 TG 来传输数据,我第一次在示波器上找到数据。

代码如下所示:

mibspiTransfer (mibspiREG1、0);

mibspiTransfer (mibspiREG1、0);

ONESHOTx 的手册说:“传输完成后,TGENAx 控制位将被清除,因此在主机再次启用 TG 之前不会触发其他传输。”但我已经再次启用 TG。

我错过了什么吗?

 

PS:MIBSPI 配置:主器件,3引脚模式;

TG:8个组,长度=每个组的16,缓冲模式= 4(始终),OneShot 传输,触发事件= TRG_Always,触发源= TRG_DISABLED;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好许可证,

    1.将 MibSPI TXRAM 的缓冲模式配置为0x4 (连续模式)

    2.将 MibSPI TXRAM 的缓冲模式配置为0x1并将数据重新写入 TXRAM (TXBUF 被置位)

    在 MibSPI 模式下、必须使用 CS 信号。