This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C1231H6PM:如何使用 XDS200调试器对 Tiva 器件进行编程

Guru**** 2601855 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C1231H6PM, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686946/tm4c1231h6pm-how-to-program-tiva-device-with-xds200-debugger

器件型号:TM4C1231H6PM
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

您好,

请向我提供使用 XDS200调试器对 TM4C1231H6PM 进行编程和调试的链接或文档。

使用哪个工具共享要下载的链接。

此致

Raghavendra B C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     我假设您的电路板上有 JTAG 接头。 将 XDS200调试探针插入电路板上的 JTAG 接头后、您可以在设置目标配置后开始调试和编程。 CCS 是允许对目标进行调试和编程的 IDE。 您可以选择其他 IDE、但要确保这些 IDE 支持 XDS200调试探针。 您还可以使用独立的 Uniflash 编程器对目标进行编程。 下面是在 CCS 中设置目标配置的屏幕截图。  创建目标配置后、只需启动目标配置。 在 CCS 的调试视图下、您将转至 Run->Load->Load Program 并选择.out 文件以编程到 MCU 中。