This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS570LS3137:SafetyMCU_Bootloader -链接器文件

Guru**** 2573695 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/687049/tms570ls3137-safetymcu_bootloader---linker-file

器件型号:TMS570LS3137

您好!

您是否会向我解释以下部分到底意味着什么?

-我们是否仅链接每个列出的目标文件的(.text)部分、如 InitializeFlashBanks、 SetActiveBank... (由于 F021_API_CortexR4_be.lib 大于2MB)?

-"Program.obj >(.text)":这一行内容如何?

谢谢、

===========================================================================================================================================

--library= F021_API_CortexR4_be.lib < FlashStateMachine.IssueFsmCommand.obj

FlashStateMachine.SetActiveBank.obj
FlashStateMachine.InitializeFlashBanks.obj
FlashStateMachine.EnableMainSections.obj
FlashStateMachine.IssueFsmCommand.obj
FlashStateMachine.ScaleFclk.obj
init.obj
utilities.CalculateEcc.obj
utilities.WaitDelay.obj
utilities.CalculateFletcher.obj
read.MarginByByByByByByByByByByByByByByBy
Read.Common.obj
read.FlushPipeline.obj
read.wdService.obj
ASYNC.WithAddress.obj
program.obj >(.text)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅闪存 API 参考指南(SPNU501G.pdf)、该指南位于 C:\ti\Hercules \F021闪存 API\02.01.01