This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/TM4C129XNCZAD:GPIO 中断示例构建错误

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TM4C129XNCZAD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686149/rtos-tm4c129xnczad-gpio-interrupt-example-build-errors

器件型号:TM4C129XNCZAD
Thread 中讨论的其他器件:SYSBIOS

工具/软件:TI-RTOS

IM 使用 GPIO 中断的资源示例、我收到这些错误。


****针对项目 gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI 的纯净配置调试构建****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 2 clean -O
正在清洁./src/sysbios ...
DEL /F "../src/makefile.libs "gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI.hex""configPkg\linker.cmd""configPkg\compiler.opt""gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI.out"
rmdir /S/Q "configPkg\"
DEL /F "DK_TM4C129X.OBJ""gpiointerrupt.obj"
DEL /F "DK_TM4C129X.d""gpiointerrupt.d"
找不到 C:\Users\Hamza\Desktop\Trivia Development Board\Workspace\gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI\src\./src/makefile.libs
找不到 C:\Users\Hamza\Desktop\Trivia Development Board\Workspace\gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI\Debug\gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI.hex
找不到 C:\Users\Hamza\Desktop\Trivia Development Board\Workspace\gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI\Debug\gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI.out
'已完成清洁'
'

****构建完成****

****项目 gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI 的配置调试构建****

"C:\\ti\\ccsv7\\utils\\bin\\gmake"-k -j 2 all -O
'生成文件:./gpiointerrupt.cfg '
'调用:XDCtools '
"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/xs "--xdcpath="C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/tidrivers_tivac_2_16_00_08/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/bios_6_45_01_29/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/ndk_2_25_00_09/packages;C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/ns_1_11_00_10/packages;C:/ti/ccsv7/ccs_base;" xdc.tools.configuro -o config255 -t ti.targets.elf.M4F -p /ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/uia_2_00_05_50/packages ti.platforms.tiva:TM4C129XNCZAD /ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/TivaWare_C_Series-2.1.1.71b -r release -c "C:/ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.0.LTS /ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/bios_6_45_01_29/packages/ti/sysbios/posix;-compilepdk\-exit_diag=/Users/Hamza/Desktop/Trivia /ti/ccsv7/tools/compiler/ti-cgt-arm_16.9.0.LTS/include -ctrad_cn-display_support=tex-p2p -ctrad_guestion_guide-tex-ctrad_guest-ctrad_guestion=-ctrad_ex-ctrad_guest-ctrad_guestion_ex-ctrad_guest-ctrad_guestion_guest-ctrad_guestion=-ctrad_guest-tex-ctrad_guest-ctrad_guest-cep-tex-cep-p2=-p2pf-nates=-pf-natep-ctrad_guest-cep-cep-pf-natep-cep-
正在制作 package.mak (由于 package.bld)...
正在为软件包 configPkg 生成接口(因为 package/package.xdc.inc 比 package.XDC 旧)...
从 package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.cfg 配置 gpiointerrupt.xem4f ...
正在生成自定义 ti.sysbios 库 makefile ...
正在开始构建库源...
使 C:/Users/Hamza/Desktop/TRIVIA~1/Workspace/gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI/src/SYSBIOS/SYSBIOS.aem4f ...
gmake[1]:进入目录`C:/Users/Hamza/Desktop/TRIVIA~1/Workspace/gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI/src/SysBIOS'
clem4f C:/ti/tirtos_tivac_2_16_00_08/products/bios_6_45_01_29/packages/ti/sysbios/BIOS.c
gmake[1]:离开目录`C:/Users/Hamza/Desktop/TRIVIA~1/Workspace/gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI/src/SysBIOS'
库构建失败。
subdir_rules.mk:26:目标'Build-719056097-InProc '的配方失败
C:/Users/Hamza/AppData/Local/Temp/make5040-1.sh:1:语法错误:未终止的引号字符串
gmake.1]:***[BIOS.obj]错误2.
gmake:***[C:/Users/Hamza/Desktop/TRIVIA~1/Workspace/gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI/src/sysBIOS/sysbios.aem4f]错误2.
错误:xdc.cfg.SourceDir:"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/cfg/SourceDir.xs,第209行:xdc.cfg.SourceDir:生成的源库生成失败:退出状态= 2:

JS:"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/cfg/Main.xs、第160行:错误:配置失败!
gmake.exe:***[package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.xdl]错误1.
gmake.exe:***删除文件`package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.xdl'
gmake.exe:***[package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.h'
gmake.exe:***[package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.xdl]删除文件`package/cfg/gpiointerrupt_pem4f.c'
JS:"c:/ti/xdctools_3_32_01_22_core/packages/xdc/tools/Cmdr.xs、第52行:错误:xdc.tools.configuro:由于先前的错误(状态= 2)、配置失败;已删除'linker.cmd'。
gmaking[1]:***[Build-719056097-InProC]错误1.
gmake:***没有使目标'build-719056097'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:***没有使目标'build-719056097'成为'configPkg/compiler.op'所需的规则。
gmake:目标"全部"不会由于错误而重新生成。

****构建完成****

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muhammad、

    您能否确保工作区目录中没有任何空格。 另外、确保您的路径中没有其他外壳(例如 cygwin、MKS 等)。

    Todd
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    工作空间中没有任何空间、但我的路径中没有外壳、我仍然遇到相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Muhammad Hamza Younis]*工作空间中没有任何空间根据您的第一个帖子中的构建日志、工作空间的一部分目录路径中的"Trivia 开发板"目录中有空间:

    [引用]C:\Users\Hamza\Desktop\Trivia Development Board\Workspace\gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI[/quot]

    是否可以尝试重命名为没有空格的内容? 例如:

    [引用]C:\Users\Hamza\Desktop\Trivia 开发板\Workspace\gpiointerrupt_DK_TM4C129X_TI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你们的帮助,如果没有你们,就不可能做到这一点:)