This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TM4C129ENCPDT:2048位 RSA 有效载荷的解密

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TM4C129ENCPDT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686288/tm4c129encpdt-decryption-of-2048-bit-rsa-payload

器件型号:TM4C129ENCPDT

大家好、

我想对 TM4C129ENCPDT 的功能进行一些澄清。 我们希望使用此功能对2048位 RSA 有效负载进行解密、但有几个关键问题:

1) 1)这甚至可以完成吗? 数据表显示 AES 被注释为仅支持一个高达256位的密钥。 不确定这是最大规格还是器件能够进一步提高?

2) 2)如果支持2048位解密、可实现的解密时间是多少? 是否可以实现15ms?

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    我们没有任何 RSA 示例或配套资料。 显然、WolfSSL 第三方库 e2e.ti.com/.../1667143中可能包含对它的支持

    我不确定这是否包括对2048位的支持、或者解密时间是多少。 对于 RSA、我也不知道有没有足够的时间来评论整个过程是需要在软件中完成的、还是256位 AES 模块可以用来缩短时间。 否则、解密将在没有任何硬件加速的情况下执行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Mitchell、

    我在 SAI (来自链接的帖子)的回圈中发现、他确认 RSA 实施仅为软件、并建议 WolfSSL 具有包含 RSA 的加密库。 这将是寻求支持的最佳场所。