This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EK-TM4C123GXL:IICDC 2017 -如何在休眠期间将 TM4C123GXL 的功耗降低至 uA

Guru**** 2572995 points
Other Parts Discussed in Thread: EK-TM4C123GXL

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/arm-based-microcontrollers-group/arm-based-microcontrollers/f/arm-based-microcontrollers-forum/686153/ek-tm4c123gxl-iicdc-2017--how-to-reduce-power-consumption-of-tm4c123gxl-to-ua-during-hibernation

器件型号:EK-TM4C123GXL

尊敬的先生:

我们正在尝试将 BQ25505EVM-218能量收集器集成到 TM4C123GXL 中。 由于它是一个开发板、当前 所有外设处于关闭状态时的电流消耗都更高(休眠模式下的电流消耗约为12mA)。 但是、根据数据表、指定电流为2uA。 由于其高电流消耗、收集的能量无法驱动 TM4C123GXL。 对于当前的 IICDC 竞争对手、我们尝试在理论上验证 BQ25505EVM 是否能够驱动处理器并发现可行、但实际上功耗更高。 请为我提供一些将 TM4C123GXL 的电流消耗降低至 uA 的解决方案。

谢谢、

Sai Kiran Malyala

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sai、

    遗憾的是、您注意到的额外电流消耗来自 TM4C LaunchPad 上的 ICDI 硬件、该硬件不会在低功耗设置下运行、因此在使用 LaunchPad 进行测量时、您将从这些硬件中获得电流消耗。 这是由于 LaunchPad 设计不包含将 ICDI 与 MCU 分离的方法、因此无法测量 LaunchPad 上的2uA 电流电平、也无法解决 EK-TM4C123GXL LaunchPad 上将电流消耗设为 uA 的问题。

    我将注意到、许多 MSP430 LaunchPad 确实提供了将 ICDI 与 MCU 分离的功能、因此根据您的需求、这是您的选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ralph 的快速响应。 是不是可以对某些组件进行去焊并降低功耗。 请让我来敲一下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Saikiran、

    您必须切断 ICDI MCU 的布线或对其进行降序、这两种情况都将阻止您通过 ICDI 进行编程。 我不推荐这种方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、我还有一个问题。 我可以在编程最终代码后进行降级吗? 删除 ICDI 后它是否起作用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Saikiran、

    它可以正常工作、但您将失去从 ICDI 重新编程它的能力... 我强烈建议您不要执行该步骤、除非您将来有其他方法对器件进行编程、例如 JTAG 探头。